- Settori packaging, alimenti e bevande, farmaceutico e cosmetico
- Industria dell'acciaio e metallurgica
- Industria dei semiconduttori
- Scienza della vita
- Mobile Equipment
- Drive Technology
- Lavorazione dei metalli
- L'industria automobilistica e suoi fornitori
- La tecnologia dei fluidi
- Industria della plastica
- Generazione di energia
- Automazione intralogistica: migliorare l'efficienza e la produttività
- Rivoluzione nell'automazione della produzione di batterie: garantire la massima efficienza e qualità
- Elettrodomestici bianchi
- Industria elettronica
- Industria degli pneumatici
- Ingegneria del traffico
Generazione di energia
Rimanere una scelta economica oggi e domani
L'industria energetica deve far fronte al cambiamento climatico, allo sviluppo demografico e alla disponibilità limitata di combustibili fossili. Tali condizioni quadro richiedono soluzioni nuove e innovative. Che si tratti di parchi eolici offshore o di impianti di energia solare nel deserto: la distribuzione della produzione di energia su un gran numero di sistemi individuali e l'influenza diretta di fattori ambientali estremi pongono elevate esigenze sulla qualità dei componenti utilizzati.
Balluff fornisce un contributo significativo a tutti i settori energetici: ricevete soluzioni affidabili per l'estrazione di petrolio e gas, per la produzione di energia convenzionale e per le energie rinnovabili: vento, sole e acqua. Ogni singolo componente convince per la sua robustezza e qualità. Con noi, beneficiate di una rete mondiale di consulenza tecnica, vendita, assistenza post-vendita e fornitura di pezzi di ricambio. Inoltre, lavoriamo insieme ai produttori di impianti e ai fornitori di sottosistemi. Questo vi garantisce soluzioni ottimali.
Energia eolica: Centrali elettriche ad alta tecnologia e alta efficienza
Le moderne turbine eoliche offrono un grado di efficienza straordinariamente alto. Per esempio, le turbine di oggi producono circa 20 volte più elettricità delle turbine di 20 anni fa - e a costi inferiori. Tuttavia, i parchi eolici rappresentano grandi investimenti che richiedono un'alta disponibilità. Questo può essere raggiunto solo se tutti i componenti sono estremamente affidabili e funzionano a prova di errore. Per raggiungere questo obiettivo, Balluff lavora da tempo a stretto contatto con i principali produttori. Vi offriamo un know-how specifico del settore e garantiamo la massima qualità - sia per i sistemi on-shore che per quelli off-shore.
Impianti di energia solare: Il sole fornisce molte volte l'energia necessaria
Le centrali solari termiche forniscono una potenza di 100 megawatt e più. Per generare questa energia, diverse migliaia di specchi devono essere allineati con precisione e costantemente seguiti dal sole. Questo richiede sensori particolarmente precisi che possono anche resistere a condizioni ambientali estreme, per esempio nelle regioni desertiche. Abbiamo sviluppato sistemi di misurazione con i quali è possibile registrare in modo affidabile questi movimenti e implementare sistemi efficienti.
Energia idroelettrica: Indispensabile nel mix di energie rinnovabili
L'energia idroelettrica è indispensabile nel mix delle energie rinnovabili oggi e ha ancora un grande potenziale non sfruttato. Sono necessari sistemi di controllo affidabili ed estremamente precisi per controllare in modo sicuro le enormi forze dell'acqua.
Balluff vi supporta con soluzioni di alta precisione costituite da sensori e sistemi di misurazione dello spostamento.
Centrali elettriche convenzionali: Ancora importanti fornitori di energia
I processi di combustione efficienti e rispettosi dell'ambiente nelle centrali elettriche convenzionali richiedono turbine e generatori controllati con grande precisione, ad esempio nelle centrali con carico di punta. Allo stesso tempo, l'efficienza deve essere continuamente aumentata e la disponibilità garantita.
Le loro richieste di tecnologia sono quindi giustamente molto alte. Con le soluzioni estremamente precise di Balluff, è possibile soddisfarle senza problemi. Perché abbiamo progettato la nostra tecnologia per tali applicazioni.
Estrazione di petrolio e gas: Rimanere competitivi con i combustibili fossili
Il petrolio e il gas danno ancora un contributo decisivo all'approvvigionamento energetico. Tuttavia, altre tecnologie stanno ora entrando nella coscienza pubblica e politica. Per esempio, i processi power-to-X, in cui i gas sintetici o i combustibili possono essere prodotti da energia rinnovabile attraverso l'elettrolisi dell'idrogeno e le fasi del processo a valle (metanazione). Questi combustibili possono essere usati dove è richiesta un'alta densità di energia. I componenti collaudati dell'impiantistica (per esempio valvole e compressori) sono ancora necessari per questo.
Balluff vi supporta con una tecnologia dei sensori robusta, precisa e che richiede poca manutenzione. La protezione contro le esplosioni con numerose approvazioni internazionali va da sé.
I nostri particolari punti di forza: Alta precisione e competenza comunicativa
Da Balluff ricevete concetti innovativi per realizzare in modo ottimale le vostre esigenze individuali per la produzione di energia. A tal fine, vi offriamo una gamma ampia e versatile di soluzioni. Per esempio, attraverso sensori induttivi resistenti alle alte pressioni, sistemi di misurazione della posizione con protezione antideflagrante o tecnologia ridondante altamente affidabile che può essere facilmente integrata direttamente nel cilindro idraulico. Inoltre, abbiamo testato HALT i singoli componenti durante lo sviluppo, in modo che possiate beneficiare della loro resistenza e durata particolarmente elevate: nel vento e nelle onde, sotto una forte luce solare e anche in atmosfere potenzialmente esplosive.
Le nostre soluzioni funzionano con una connessione altamente affidabile e una sofisticata tecnologia di rete che soddisfa i severi requisiti dell'industria energetica senza compromessi. Questo supporta l'affidabilità del vostro impianto e della tecnologia di controllo. E con IO-Link, beneficiate dell'esperienza di comunicazione che vi permetterà anche di soddisfare le esigenze future. Perché con IO-Link, si crea un'infrastruttura per gestire in modo sicuro il crescente volume di dati. È possibile trarre informazioni aggiuntive dai dati e utilizzarle per un processo veloce e flessibile. In questo modo, siete anche posizionati in modo ottimale per il futuro.
Regolazione e controllo - tutto monitorato: Ogni singolo componente dà il suo contributo
Chiunque parli di sicurezza contro i guasti negli impianti e nella tecnologia di controllo spesso pensa prima alla qualità dei componenti principali. Tuttavia, spesso sono gli attori meno noti sullo sfondo che sono responsabili delle interruzioni o addirittura dei fallimenti. Prima di tutto, l'alimentazione - con effetti su tutti i componenti del sistema. Ma anche i cavi e le connessioni elettriche giocano un ruolo importante.
Trasmettono i segnali dei sensori e riportano la posizione, la posizione, la pressione e altri parametri al sistema di controllo. Balluff vi offre una qualità affidabile. Vi aiutiamo a far funzionare il vostro sistema in modo affidabile.
Downloads
-
Industry brochure energy production