01.09.2023
L'efficienza come principio guida
Un appassionato sviluppatore: Christian Metzger lavora in Balluff da 20 anni. Con il suo team ha sviluppato numerosi prodotti e tecnologie e ha partecipato alla creazione dello standard industriale IO-Link. Il suo progetto attuale: un "lab to go" che consente ai dipendenti di lavorare in modo flessibile in ambienti diversi.
Che si tratti di hardware, firmware o software: quando si tratta di sviluppo, Christian Metzger non è da meno. È il responsabile delle piattaforme firmware e, con i suoi 20 anni in azienda, è un vero veterano di Balluff. Metzger è entrato a far parte di Balluff durante gli studi presso l’ università di Stoccarda. Nel corso degli anni, ha conosciuto lo sviluppo dell'automazione industriale da tutti i punti di vista, ha lavorato su numerosi prodotti e tecnologie ed è stato coinvolto nello sviluppo dello standard industriale IO-Link.
Oggi, l'ingegnere rappresenta Balluff nella comunità IO-Link e guida un team internazionale di 13 sviluppatori. Insieme creano le basi tecniche per i prodotti Balluff. Cosa ha accompagnato Christian Metzger fin dal primo giorno? "Il tema dell'efficienza. È un tema che attraversa tutte le nostre attività di sviluppo. Perché fare le cose due o tre volte se possiamo stabilire standard sensati e uniformi?".
Anche nel suo ruolo di dirigente, Christian Metzger ama ancora armeggiare.
Il successo grazie all'impegno
Quando Christian Metzger ha completato gli studi nel 2006, è entrato inizialmente nel campo dello sviluppo RFID. Già nel 2005, Metzger è stato coinvolto nella comunità IO-Link, dove le principali aziende di automazione hanno sviluppato congiuntamente il nuovo standard di comunicazione. "È stato un periodo molto eccitante", ricorda Metzger. "IO-Link è fondamentale perché ci permette di collegare facilmente sensori e dispositivi di produttori diversi. Questo ci ha permesso di rendere i sistemi di automazione molto più flessibili ed efficienti".
Sono seguite le posizioni nel campo del Networking e BTL, dove Metzger ha lavorato come sub-project manager. Questa nuova responsabilità gestionale non gli era del tutto estranea: fin da giovane, Metzger si è impegnato privatamente nell'attività giovanile protestante nella sua città natale, Calw, prima come animatore di gruppi giovanili e poi come tesoriere e presidente. "Vede, i miei hobby non mi invitano necessariamente a rilassarmi", dice ridendo. "Ma è così che mi sento più a mio agio: quando ho un compito, un problema con cui armeggiare. Questo vale sia a livello professionale che privato".
Innovare attraverso la pandemia
All'inizio della pandemia del 2020, Christian Metzger ha affrontato una sfida che sembrava fatta apposta per lui: "Da un giorno all'altro, il nostro team si è trovato improvvisamente a lavorare dall'ufficio di casa", ricorda. "Per noi era chiaro: questa è una misura importante. Balluff voleva fare la sua parte per combattere la pandemia". Ma c'era un problema: i team che si occupano dello sviluppo del firmware lavorano con configurazioni fisse e complesse che non possono essere facilmente trasportate tra il laboratorio e l'ufficio. "La domanda cruciale era: come possiamo mantenere il lavoro senza violare le regole sulla distanza o passare ore ogni giorno a montare e smontare le apparecchiature?". Nella mente di Christan Metzger si è formata un'idea: "Ho pensato: come possiamo ricreare l'ambiente del laboratorio sulla scala più piccola? Un laboratorio a domicilio". La risposta: una valigetta di sviluppo mobile che può essere equipaggiata a seconda delle necessità e utilizzata facilmente in luoghi diversi, sia in ufficio che a casa o in viaggio. Il vantaggio decisivo: "La nostra valigia è una soluzione standardizzata", sottolinea Christian Metzger. "In passato esistevano soluzioni simili per singoli casi. Ma ora gli sviluppatori di tutta l'azienda hanno la possibilità di adattarla e utilizzarla secondo le loro esigenze".
Il progetto attuale di Christian Metzger: il kit di sviluppo, che consente di utilizzare configurazioni complesse al di fuori del laboratorio.
Quella che dall'esterno sembra una robusta valigia da viaggio può essere riempita con strumenti di sviluppo all'avanguardia e trasportata a piacimento. All'interno, la valigetta offre spazio per tutti i tipi di sovrastrutture. Il suo design con protezione tattile garantisce che i componenti elettronici sensibili siano protetti da danni e interferenze. "La valigetta consente ai nostri sviluppatori di lavorare in modo efficiente in ambienti esterni al laboratorio senza violare le linee guida sulla sicurezza", spiega Metzger.
Altrettanto efficiente è il processo di consegna della valigia: dopo aver costruito e testato una serie di 15 valigie in fase di pre-produzione, la valigia è entrata ufficialmente in produzione nel maggio 2023 in tre diverse dimensioni.
La valigia è molto apprezzata dal team: "Ricevo regolarmente il feedback: "Perché non abbiamo pensato a qualcosa di simile molto prima?"", afferma Christian Metzger. La valigia è apprezzata anche perché risolve non solo un problema di pandemia, ma anche un problema di efficienza: "Prima di avere la valigia, i nostri sviluppatori mettevano insieme le proprie architetture. Questo significa scegliere, ordinare, disimballare, assemblare: un processo che può essere su scala molto ridotta". Ora, anche le configurazioni altamente specializzate sono a portata di clic: nel Marketplace interno di Balluff, la valigia può essere configurata e ordinata individualmente dagli sviluppatori di tutta l'azienda.
"Il fatto che il case esista oggi in questa forma è direttamente merito dei team coinvolti. I dipendenti che l'hanno portata avanti con tanto impegno dall'idea alla realizzazione", riassume Metzger. "Non sarebbe stato possibile senza le diverse menti creative: dalla definizione dei requisiti, ai test di sicurezza, alla gestione dei materiali".
Inizio turbolento di una nuova fase della vita
Dal 2018 Metzger è a capo del suo team Firmware Platforms, dove ora lavorano tredici sviluppatori, in parte presso la sede centrale dell'azienda a Neuhausen, in parte nel nuovo ufficio di sviluppo di Budapest. Il compito principale del team è quello di definire, progettare e implementare il firmware per i prodotti Balluff. Sviluppano librerie di codice, driver e API che aiutano i team di sviluppo a integrare funzioni e caratteristiche specifiche nel firmware dei prodotti Balluff. Sempre con un occhio di riguardo: I requisiti specifici dei clienti Balluff in termini di affidabilità e sicurezza dei protocolli di comunicazione.
Il percorso verso la posizione dirigenziale è stato per Christian Metzger una sfida di tipo diverso: poco dopo la nascita del suo secondo figlio, ha ricevuto una telefonata inaspettata: "La nascita, la costruzione della nostra casa, il mio lavoro giovanile - ero in realtà nel bel mezzo di tutto questo. Poi mi è stato chiesto se volevo essere il capo della squadra del firmware. Nel mio cuore ho capito subito: sì!".
Ma il momento non poteva essere più turbolento: Christian Metzger aveva da poco iniziato la ristrutturazione e l'ampliamento di una vecchia casa a graticcio che sarebbe diventata la nuova casa della famiglia. "Avevo già dei dubbi. Ma sapevo anche che questa era un'opportunità unica che si adattava ai miei interessi e ai miei obiettivi a lungo termine". Metzger decide di accettare la sfida nonostante il livello di stress e il lavoro sulla casa. "Finora non me ne sono pentito nemmeno per un secondo", riassume. "È stato un periodo stressante, naturalmente, ma ho sempre avuto il pieno sostegno di mia moglie e di tutta la mia famiglia. Quando ho espresso le mie preoccupazioni iniziali a Balluff, il team è stato molto comprensivo e siamo stati in grado di trovare una soluzione comune, e ancora oggi ne sono grato".
Metzger è rimasto fedele al team dal 2018: "Oggi, ovviamente, mi occupo di molti più compiti di gestione rispetto a quando ero uno sviluppatore", afferma. "Ma il mio approccio è sempre lo stesso: voglio rendere i processi il più efficienti possibile e farci lavorare come una squadra. Prima gestivo il codice, ora gestisco il team.gestireGestisco il mio team. Li metto in condizione di fare un buon lavoro per i nostri clienti".
Il team delle piattaforme firmware lavora a stretto contatto con altri reparti, come quello dell'hardware, dello sviluppo software e del prodotto, per garantire che le piattaforme firmware soddisfino i requisiti dei clienti Balluff.
Con lealtà verso un futuro comune
Christian Metzger guarda al futuro con ottimismo e voglia di fare: "C'è ancora molto da fare. Il mio obiettivo per i prossimi anni è quello di organizzare il nostro team in modo che possa funzionare in modo indipendente. I temi del firmware e della standardizzazione non mi lasceranno di certo indifferente: vedo che si può fare ancora molto".
Christian Metzger vuole rimanere fedele al settore e a Balluff: "Ho avuto l'opportunità di cambiare più volte", dice. "La considerazione c'era, ma non ho mai voluto mollare completamente la presa. Ho sempre vissuto Balluff come un datore di lavoro leale e riconoscente, che mi ha sostenuto a livello privato e professionale. E vorrei ricambiare questa fedeltà".